NOS PRODUITS SONT CONÇUS POUR ÊTRE SIMPLES, DURABLES, MAIS AVANT TOUT, SÛRS.
En 2014, il a été révélé que les travailleurs du secteur de la construction occupaient la 1ère place dans la liste des emplois les plus dangereux en France (33% des décès). En tant que société fournissant des produits pour l’industrie de la construction, Victaulic reconnaît le rôle que jouent ses produits dans la création d’un lieu de travail plus sûr. Il n’y a qu’à voir certaines de nos innovations centrées avant tout autour de la sécurité.
- · Inspection visuelle suffit à confirmer que le raccord est correctement . Avec la plupart des produits Victaulic, au lieu d'avoir besoin d'une clé dynamométrique pour s’assurer que l’installation a correctement été effectuée, les clients peuvent simplement vérifier si un raccord est correctement installé en controlant visuellement que les patins sont en contact.*
- · La technologie brevetée Installation-Ready Piping Joining™ de Victaulic, désormais disponible pour les colliers et les raccords, réduit le nombre de pièces détachées que l’on retrouve généralement avec les colliers rainurés standards. Moins de pièces = moins de risques.
- Facteur de sécurité nominal de 3 pour 1 sur les valeurs de pression des produits Victaulic.
En plus d'être un moyen plus rapide pour installer des réseaux, nos produits sont également moins dangereux que le soudage, le brasage ou l’électro fusion pour le pastique, car ils sont installés sans utiliser de flammes, de feu ou de source de chaleur. Les avantages sont les suivants :
- Les tuyauteurs ne sont pas exposés aux fumées nocives aujourd’hui considérées comme la cause de problèmes de santé graves dans une série d’actions en justice
- Aucune surveillance coûteuse n’est nécessaire pour prévenir des risques incendie
- Pas de bouteilles de gaz, pas de torches et pas de bobines de fil potentiellement dangereuses
POURQUOI ÉLIMINER LES DANGERS DE LA SOUDURE?
Selon un cabinet leader dans le domaine du droit en matière de blessures corporelles et de négligence, « le soudage est l'une des activités industrielles les plus dangereuses. Les dangers du soudage comprennent les risques d'incendie, l’électrocution, les gaz comprimés, les émanations toxiques et le manque de protection personnelle des yeux, des mains, des pieds et du corps en général».
LA SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ
La sécurité fait partie de la culture Victaulic depuis ses débuts il y a près d'un siècle. Son engagement envers l'innovation de ses produits et en tant qu'employeur est ce qui la distingue en tant que société. Victaulic ne se résume pas aux produits et aux services qu’elle propose dans le monde entier. Elle est une organisation qui se consacre à être un leader de l’industrie tout en ayant un impact positif sur les personnes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. Les progrès en matière d’équipement de protection que Victaulic a pu développer pour mieux protéger ses employés en est un parfait exemple.
En décembre 2014, les employés de Victaulic ont commencé à porter de nouvelles vestes dans les installations de fonderie aux États-Unis. Les vestes faisaient partie d'une recherche menée conjointement avec Toray Fluorofibers et Majestic Fire Apparel pour développer des vêtements de protection de pointe. Selon Bill D'Amico, directeur mondial de la santé et de la sécurité environnementale de Victaulic, la prochaine étape consistera à partager ce progrès avec d'autres utilisateurs de l'industrie.
Comme l’a déclaré D’Amico, « Nous partagerons cette avancée avec d’autres utilisateurs dans l’industrie dans l’espoir de faire progresser la sécurité des fonderies dans le monde entier et, plus important encore, de protéger notre atout le plus précieux : nos employés ».
*Tous les produits Victaulic ne sont pas dotés du système de confirmation visuel « métal-métal» Toujours se référer aux instructions du produit Victaulic concerné pour confirmer les besoins d'assemblage pour ce produit.