Installations With Results

QUICKVIC™ SD HVAC CASE STUDY:
THAMESVIEW APARTMENTS

APARTMENT BUILDING UPGRADE BENEFITS TENANTS

LOCATION:
  • Chatham, Ontario, Canada
FACILITY TYPE:
  • Habitat résidentiel de type gratte-ciel
PROBLEM:
  • Temps d'installation long pour le nouveau système de chaudière
  • Espace limité pour une installation traditionnelle par filetage
  • Installation traditionnelle par filetage entraînant du désordre et des complications
Benefits of QuickVic™ SD
  • Facilité et rapidité d’installation
  • Simplified maintenance
  • Labor savings
Read On
En novembre 2018, Postma Heating & Cooling a modernisé la chaudière dans le local technique des Thamesview Apartments à Chatham, en Ontario. Jusqu'à ce projet, son procédé standard pour assembler des tubes en acier au carbone de petit diamètre était le filetage. Cela prenait généralement environ trois jours et nécessitait d'apporter une machine spéciale sur place. Cependant, peu avant ce projet, l'installateur a découvert une nouvelle solution novatrice pour la tuyauterie de petit diamètre : le système Installation-Ready™ SD QuickVic™ de Victaulic. Convaincu par ce moyen plus facile et plus rapide de raccorder des tubes en acier au carbone par rapport au filetage, l'installateur a décidé d'essayer SD QuickVic dans le cadre du projet des Thamesview Apartments. L'installation est bien plus simple, car il n'est plus nécessaire de prévoir de l'espace et elle laisse moins de désordre que le filetage. Les tuyaux étaient coupés, préparés et marqués, puis insérés dans un segment SD QuickVic. Ensuite, à l'aide d'une boulonneuse standard, il ne restait plus qu'à serrer les boulons jusqu'à contact visuel entre les patins. La gamme des colliers, raccords et vannes a permis d'installer un circuit de tuyauterie complet. Celeb Postma, technicien chez Postma Heating & Cooling, affirme : « Postma s'attend à ce que SD QuickVic soit une solution incontournable à l'avenir. Nous l'utiliserons à coup sûr dans nos prochains projets et l'avons d'ailleurs toujours dans notre camion. Elle est idéale pour la construction et la réparation de systèmes. L'installation rapide et l'accès facile au circuit pour maintenance en font un outil indispensable pour notre entreprise. »
Using Victaulic enabled us to install the complete boiler piping system in half the time with less labor, elbow grease and equipment. Less joints were needed, and we really liked how easy it was to make changes. We forgot a valve on one section, but adding it in took minimal time with no wasted material.
— Celeb Postma, Technicien chez Postma Heating & Cooling
SERVICES
Hot Water
MATÉRIAUX DES TUBES
Schedule 40 Carbon Steel
PIPE SIZE RANGE
1½ – 2"/DN40 - DN50
OWNER
Thamesview Apartments
CONTRACTOR
Postma Heating & Cooling Inc.
ENGINEER/CONSULTANT
Simep Dominicana S.R.L.
DISCOVER HOW QUICKVIC™ SD CAN BENEFIT YOUR NEXT PROJECT
En savoir plus

CHECK OUT MORE PROJECTS AND CLIENTS THAT HAVE BENEFITTED FROM QUICKVIC™ SD INSTALLATIONS

HOTEL IMPROVEMENTS FOR BETTER GUEST EXPERIENCES
  • Ease & Speed of Installation
  • Time Savings
  • Maintenance simplifiée
En savoir plus
UNIVERSITY EXPANDS ITS TEACHING LABS
  • Réduction des coûts
  • Ease and Speed of Installation
  • Ease of Rework
En savoir plus
DISCOVER HOW QUICKVIC™ SD CAN BENEFIT YOUR NEXT PROJECT
En savoir plus