Installations With Results

QUICKVIC™ SD HVAC CASE STUDY:
COURTYARD MARRIOTT

HOTEL IMPROVEMENTS FOR BETTER GUEST EXPERIENCES

LOCATION:
  • Santo Domingo, République dominicaine
FACILITY TYPE:
  • Hotel
PROBLEM:
  • Minimisation des temps d'arrêt du système d'eau chaude
  • Désordre et complications liés au filetage et au pressage
  • Lengthy inspection process with threading
Benefits of QuickVic™ SD
  • Facilité et rapidité d’installation
  • Time savings
  • Simplified maintenance
Read On
Le Courtyard Marriott à Santo Domingo est un hôtel de cinq étages situé en centre-ville. Cet établissement offre des services tels qu'un restaurant, un centre de remise en forme, des espaces de réunion pour les entreprises et bien plus encore. L'hôtel devait minimiser les temps d'arrêt du système d'eau chaude lors de la rénovation de deux grands réservoirs de stockage, de deux chauffe-eau et de tous les systèmes de tuyauterie d'une taille maximum de 2" pour éviter d'interrompre le bon fonctionnement du bâtiment. En principe, le filetage est utilisé dans ce type de projet de rénovation, mais c'est le système Victaulic QuickVic™ SD Installation-Ready™ qui a été choisi pour sa rapidité d'installation et sa fiabilité. Cette solution élimine les dégâts et les complications liés au filetage ainsi que le long processus d'inspection. L'installateur a été en mesure d'inspecter visuellement QuickVic SD pour rechercher tout contact patin à patin. En outre, la technologie brevetée « Leak-If-Not-Tightened » a permis d'assurer un raccordement adéquat pour une plus grande tranquillité d'esprit. Le client a estimé que QuickVic SD a été installé jusqu'à trois fois plus rapidement que nécessaire pour l'installation et l'inspection d'un système de tuyauterie filetée. Les clients de l'hôtel ont ainsi pu profiter de tous ses services, ce qui a permis à tout le monde de faire des économies. Grâce à leur fiabilité ,les produits de Victaulic permettront au Marriott de gagner jusqu'à 90 % de temps sur les réparations de fuites susceptibles de survenir avec un système fileté. Solution d'assemblage de tuyaux la plus économique et la plus efficace pour les tubes en acier au carbone de petit diamètre, le système QuickVic SD Installation-Ready était le choix idéal pour cette installation.
Le client a estimé que QuickVic SD a été installé jusqu'à trois fois plus rapidement que nécessaire pour l'installation et l'inspection d'un système de tuyauterie filetée. Les clients de l'hôtel ont ainsi pu profiter de tous ses services, ce qui a permis à tout le monde de faire des économies.
SERVICES
Hot Water
MATÉRIAUX DES TUBES
Schedule 40 Carbon Steel
PIPE SIZE RANGE
½ – 2"/DN15 - DN50
OWNER
Marriott Hotels
CONTRACTOR
Simep Dominicana S.R.L.
ENGINEER/CONSULTANT
Simep Dominicana S.R.L.
DISCOVER HOW QUICKVIC™ SD CAN BENEFIT YOUR NEXT PROJECT
En savoir plus

CHECK OUT MORE PROJECTS AND CLIENTS THAT HAVE BENEFITTED FROM QUICKVIC™ SD INSTALLATIONS

APARTMENT BUILDING UPGRADE BENEFITS TENANTS
  • Ease & Speed of Installation
  • Maintenance simplifiée
  • Économies de main-d'œuvre
En savoir plus
UNIVERSITY EXPANDS ITS TEACHING LABS
  • Réduction des coûts
  • Ease and Speed of Installation
  • Ease of Rework
En savoir plus
DISCOVER HOW QUICKVIC™ SD CAN BENEFIT YOUR NEXT PROJECT
En savoir plus