La station de traitement des eaux usées de Walnut Creek est l'une des deux principales stations qui composent le service des eaux de la ville d'Austin. Elle reçoit les eaux usées du système de collecte des égouts sanitaires et les traite avant de les rejeter dans le fleuve Colorado. La construction de la station d'épuration de Walnut Creek a été achevée en 1977, puis des travaux d'extension ont été réalisés en 1987, 1990 et 2020.
Lors de la construction initiale, les solutions de Victaulic pour le marché des eaux usées avaient été utilisées sur les systèmes de tuyauterie dans l'ensemble de l'installation. En 1977, les installateurs avaient posé des colliers flexibles style 77 de 30”. De nombreux colliers AWWA style 31 avaient également été installés, jusqu'à des diamètres de 12”.
Aujourd'hui, 44 ans plus tard, les solutions fournies à l'origine par Victaulic à la station d'épuration de Walnut Creek sont toujours en service. Les solutions avec extrémités rainurées de Victaulic sont conçues pour durer toute la vie du système de tuyauterie. En choisissant les solutions de Victaulic, les parties prenantes du projet ont pu bénéficier d'un système d'assemblage de tuyauterie fiable et sans maintenance.