La station de récupération des eaux de Valencia, qui fait partie du district d'assainissement de Santa Clarita Valley, a été modernisée pour assurer un traitement avancé. Cette station est l'une des deux installations de traitement qui rejettent les eaux usées dans la rivière Santa Clara, la dernière rivière naturelle du sud de la Californie, qui traverse Fillmore, Santa Paula et la plaine d'Oxnard jusqu'à l'océan Pacifique.
Au début des années 2000, le California Regional Water Quality Control Board a ordonné au district d'assainissement d'éliminer le chlorure dans les eaux usées traitées et rejetées dans la rivière, car celui-ci était considéré comme nocif pour l'agriculture sensible au sel en aval.
Pour répondre aux exigences de l'État, le district d'assainissement a ajouté 87,3 millions de dollars d'installations de traitement de pointe à la station de récupération des eaux de Valencia. Dans le cadre de ce projet de traitement avancé, des colliers flexibles AGS style W77 ont été installés sur des tubes en fonte ductile. Les colliers AGS disposent d'une rainure plus large en forme de coin qui facilite le positionnement correct du collier en diminuant la sensibilité initiale de l'installation. Les colliers de grand diamètre sont fabriqués avec de l'époxy lié par fusion conçu spécifiquement pour être utilisé sur les systèmes de traitement des eaux pour la canalisation enterrée.