Lorsqu'une installation de production de pétrole et de gaz en amont dans l'ouest du Texas a dû faire face à un calendrier de projet serré, elle s'est tournée vers Victaulic pour garantir la tenue du calendrier et assurer la fiabilité du système. Pendant la conception du projet, le maître d'ouvrage savait qu'il avait besoin d'une solution de fabrication pour la zone de confinement du réservoir. Leur ancien processus de fabrication sur le chantier par brides et soudures étant devenu coûteux, ils se sont rapidement tournés vers Victaulic pour obtenir des solutions de fabrication à intégration verticale.
L'équipe de modélisation interne de Victaulic a converti la zone de confinement de 2 à 12 pouces en collaborant étroitement avec le client tout au long de la conception du système. Les éléments du projet ont été fabriqués dans une usine de Victaulic puis expédiés sur le site, en respectant le calendrier de mise en place spécifique du chantier.
En s'associant à Victaulic, le maître d'ouvrage a pu maîtriser son calendrier et réaliser de substantielles économies. La collaboration continue tout au long de la conception, de l'assistance et de la formation au moment de l'installation s'est avérée inestimable pour terminer rapidement le projet et rendre le site opérationnel afin de lancer la production.