La station de Tomahawk Creek, située dans le comté de Johnson, au Kansas, traite les eaux usées provenant de certaines parties de Leawood, Overland Park, Olathe et Prairie Village. Construite à l'origine en 1955, l'installation a été agrandie au fil des ans pour traiter un débit plus important. Cependant, avec l'augmentation de la population, la station actuelle n'est plus en mesure de faire face au débit. Pour y remédier, le comté de Johnson a décidé d'agrandir l'installation, la solution la plus rentable et la plus durable pour ses clients. Les travaux ont commencé en 2018 et devraient se terminer pour la majeure partie d'ici fin 2021.
Le complexe de filtrage et de désinfection comprenait une tuyauterie industrielle en fonte ductile de 4 à 8 pouces dotée de solutions rainurées Victaulic. Le collier AWWA style 31 et les clapets anti-retour AWWA série 317 ont permis à l'installateur, McCarthy Construction, de simplifier la configuration et l'assemblage lors de l'installation. Grâce aux solutions Victaulic, il n'était plus nécessaire de recourir à la méthodologie à deux trous requise pour l'alignement des brides, qui peut s'avérer assez fastidieuse. Les installateurs ont compensé le désalignement en tirant parti de l'adaptabilité inhérente aux systèmes de tuyauterie rainurés, qui sont également bien plus légers. Tous ces attributs ont permis d'améliorer la sécurité sur le chantier.
Au cours de ce processus, McCarthy Construction a utilisé la rainureuse orbitale par enlèvement de métal VG412 pour couper et rainurer les pièces de fermeture sur le terrain. Cet outil Victaulic a considérablement réduit les délais de construction et amélioré la productivité. Comme les pièces de fermeture ont pu être rainurées sur place, il n'était plus nécessaire de commander, de fabriquer, d'expédier et d'installer les pièces sur mesure sur le chantier.
Le déploiement des solutions rainurées Victaulic sur la tuyauterie en fonte ductile a non seulement amélioré la productivité sur le terrain et réduit les délais de construction, mais a également atténué les risques et amélioré la sécurité.
Liens externes
Extension de la station de traitement des eaux usées de Tomahawk Creek, comté de Johnson