Les travaux menés à la station d'épuration des eaux usées de Park Creek visaient à la remettre à niveau et à l'étendre vers la station d'épuration des eaux usées existante de Horsham. La station a commencé à fonctionner en août 1991 et a dû être élargie en 1997 pour augmenter sa capacité.
En 2014, des travaux d'extension supplémentaires ont conduit à la reconstruction presque totale de la station d'épuration. Ce projet comprenait plusieurs ajouts, notamment un bâtiment et un réservoir A20, une installation de maintenance et de centrifugation, un nouveau clarificateur, un réservoir de floculation et un séparateur clarificateur. La station a été évaluée en fonction des besoins futurs de la municipalité de Horsham en matière de traitement des eaux usées et conçue de manière à ce que ses futures extensions puissent être dimensionnées en conséquence.
Dans l'ensemble de l'installation, une grande variété de solutions d'infrastructure Victaulic ont été utilisées, notamment des colliers, des raccords et des vannes pour systèmes rainurés. La conception, les matériaux et les essais des colliers et des vannes sont conformes aux normes AWWA pour les services d'eau et de traitement des eaux usées.
Les solutions Victaulic ont éliminé la nécessité de démonter les raccords, ce qui a permis de mettre en place un système plus compact et de réduire le coût total de l'installation. De plus, le rainurage des colliers et des vannes facilite l'extension et la maintenance du système. La vanne style 31 série 317 et la vanne style 365 de ce système offrent également des avantages techniques à la station d'épuration de Park Creek. Comme l'assemblage est réversible grâce au rainurage, il est possible d'accéder facilement au système pour les tâches opérationnelles et de l'étendre à l'avenir si nécessaire.
Liens externes
Informations sur la station de traitement des eaux usées de Park Creek, Horsham Water and Sewer Authority