In order to meet the anticipated demand increase while also shifting to utilizing surface water in Texas, the Luce Bayou Interbasin Transfer Project (LBITP) will transfer existing surface water rights held by the City of Houston in the Trinity River to Lake Houston in the San Jacinto basin. The LBITP is a $318 million water supply project that includes a 500 MGD pump station (located on a 90-acre parcel), approximately 3.6 miles of pipelines, setting basin and maintenance facility, 23 miles of open canals to convey the untreated water to an outfall structure at Lake Houston. One of the critical components of the LBITP is the pig retrieval station. The components at the pig retrieval station needed to withstand not only the forces of the day to day operations, but also accommodate the settlement presented by the terrain.
Brown & Gay Engineering, Inc. (BGE, Inc.) a choisi d'utiliser les solutions Victaulic, notamment le collier flexible AGS Style W77 et l'assemblage à mouvement dynamique Style W257. Ces produits ont fourni des solutions système à retenue complète qui répondent aux critères de conception pour résister aux forces des opérations quotidiennes tout en atteignant l'objectif de réduction de la taille de la chambre technique. En utilisant les raccords W257, BGE, Inc. a pu obtenir un tassement de 10 centimètres sur environ 6,7 m de l'installation. Les méthodes traditionnelles auraient nécessité deux fois plus d'excavations pour installer les appareils de retenue, comme un harnais M11.
En outre, les colliers flexibles style W77 AGS Victaulic offrent une solution rapide et facile pour accéder aux systèmes d'isolation et aux zones de nettoyage et de récupération. Ils permettent désormais d'accéder facilement au système en cas de maintenance de routine ou d'arrêt inopiné.
Victaulic’s mechanical capabilities provided inherent value engineering that minimized construction costs and schedules while overcoming the challenges presented by the pig retrieval station.
Publications
« Houston's Largest Surface-Water Project Brings Engineering Value and Confidence » (Le plus grand projet de gestion des eau de surface de Houston apporte valeur et confiance à l'ingénierie), 2020, Informed Infrastructure
Projet WWD à la une : Luce Bayou Interbasin Transfer Project, 2020 Water & Wastes Digest
Prix
Meilleurs projets Eau 2020, Water & Waste Digest
Liens externes
Vidéo du Luce Bayou Interbasin Transfer Project | Meilleurs projets WWD 2020