Lorsqu'une compagnie de production d'électricité comprenant quatre unités alimentées au charbon a eu besoin de mettre en place un système de passes à poissons, elle s'est tournée vers Victaulic afin de gérer le mouvement des canalisations et de garantir la fiabilité du système.
Le système de refroidissement de la centrale est alimenté par de grandes quantités d'eau prélevées dans une baie locale. Sachant que des milliards de poissons et d'animaux sauvages sont blessés chaque année par les systèmes de refroidissement hydraulique, les responsables ont choisi d'installer un système de passes à poissons afin de limiter l'impact environnemental. Ce système permet de ramener les poissons et les animaux sauvages dans la baie en toute sécurité.
Le système de passes à poissons est constitué d'un tube de 18" en plastique renforcé de fibres (FRP). Des colliers flexibles sans retenue Victaulic Style 229S pour FRP ont été utilisés dans l'ensemble du système, ce qui a permis à l'installateur de raccorder les tuyaux en FRP en toute sécurité. Souvent, les installateurs sont obligés de raccorder les tuyaux en FRP par « enveloppement ». Or, cette méthode peut s'avérer potentiellement dangereuse et coûteuse, en plus de nécessiter une équipe d'installation spécialement formée. Le recours aux colliers Style 229S a permis d'améliorer considérablement les conditions de sécurité sur le chantier et de réduire le temps d'installation de manière significative.
Les colliers Style 229S de Victaulic ont également été retenus pour leur capacité à s'adapter aux mouvements thermiques du système. Implantée sur la côte, la centrale électrique est exposée à des variations de température extrêmes qui provoquent la dilatation et la contraction des canalisations. Les colliers flexibles sans retenue Style 229S apportent la flexibilité nécessaire pour compenser ces mouvements.
En plus de la prise en compte des mouvements thermiques, les responsables de l'installation souhaitaient pouvoir accéder facilement au système de passes à poissons pour les opérations de nettoyage et de maintenance. Leur vœu a de nouveau été exaucé grâce aux colliers flexibles sans retenue Victaulic Style 229S. En effet, ils peuvent être facilement démontés et remontés par le personnel d'entretien, une tâche qui nécessiterait beaucoup de travail et de temps avec des joints enveloppants en fibre de verre.