Situé à Forestville, en Californie, Canyon Rock Inc. est l'un des leaders de l'industrie dans la fourniture de granulats et de béton de qualité depuis les années 1970. En 2017, Canyon Rock a fait appel à Victaulic dans le cadre du projet d'expansion de son installation de traitement de sable avec cyclone.
Afin d'étendre le traitement des granulats, Canyon Rock avait initialement prévu d'utiliser la fusion, un processus qui aurait rendu les changements de conception sur site difficiles et plus longs à effectuer. C'est pour ces raisons, ainsi que pour la facilité de montage et de maintenance, que l'équipe de Canyon Rock a choisi les solutions en PEHD de Victaulic.
Les rainureuses CG3100 et CG3300 de Victaulic ont permis aux équipes de rainurer la tuyauterie 14’’ – 18’’ sur place et d'installer rapidement les colliers Style 18 et les raccords en PEHD. Des produits Victaulic en PEHD ont également été installés sur les conduites d'eau et le système du cyclone à sable de la carrière.
« Le plus grand avantage du système Victaulic est le temps gagné. Il faut littéralement 5 à 10 minutes dans la plupart des cas pour installer un collier, alors que cela prendrait au moins une heure pour souder un tube 6-8’’ » a expliqué Nick Commich, responsable de la mécanique et de la maintenance chez Canyon Rock. « Si vous pouvez insérer un stylo dans son capuchon, vous pouvez mettre un collier Victaulic sur un tube. Il suffit de l'enfiler, de serrer les boulons et c'est fait. »
Les solutions en PEHD de Victaulic ont permis à Canyon Rock Inc. de terminer le système de traitement des granulats en deux jours seulement. Grâce au recours à la préfabrication ainsi qu'à la flexibilité sur site du système Victaulic, l'équipe a pu terminer le projet 2 semaines plus tôt que prévu et réduire le coût total de l'installation.