DÉLAIS DE CONSTRUCTION RÉDUITS
Les raccords pour tubes rainurés Victaulic sont jusqu'à dix fois plus rapides que les méthodes traditionnelles comme le soudage, le filetage ou l’électrofusion sur le plastique.

QU'EST-CE QU'UN SYSTÈME DE TUYAUTERIE RAINURÉE ?
A grooved piping system is a fast, clean, safe, and dependable way of joining pipe as opposed to welding, threading, flanging and soldering. Traditionally, grooves are rolled or cut into the ends of the pipe on the job or in the fab shop while fittings, valves and other components are manufactured with the same groove profiles. Until recently, the pipe, fittings and other piping components were all joined using grooved mechanical couplings. Click here for more information on Victaulic's Grooved Technology
Now, with the introduction of Victaulic's Installation-Ready™ line of fittings, in some applications, pipe can be joined with just a fitting. See Victaulic's line of Installation-Ready™ fittings for Copper or our FireLock™ Installation-Ready™ fittings.
QUEL EST LE TEMPS D'INSTALLATION DES RACCORDS RAINURÉS COMPARÉ AU SOUDAGE?
Bien que les colliers rainurés de tuyauterie standards soient 5 fois plus rapides à installer que des joints soudés et 3 fois plus rapides que les brides, les produits de tuyauterie rainurés Victaulic s'installent jusqu'à 10 fois plus rapidement que les autres méthodes de raccordement. La rapidité et la facilité d'installation que Victaulic fournit à ses clients découlent de près de 100 ans d'innovation et de retour de terrain. La ligne de produits brevetée Installation-Ready illustre parfaitement la manière dont Victaulic s'engage à concevoir, développer et fournir à ses clients des produits répondant à leurs besoins de réduire leurs délais de projet afin de gagner du temps sur le terrain et au final, de réduire le coût des installations.