Posted on January 12, 2018
Victaulic s'attaque à des conditions sous-marines extrêmes pour aider à la remise en service de l'installation de dessalement de Santa Barbara en un temps record
- Une solution innovante a pu résoudre le problème des conduites sous-marines manquantes : 2 500 pieds au large et 50 pieds sous l'eau
- L'installation fournit actuellement 30% de la demande en eau de la ville
Face à la grave sécheresse qui sévissait en Californie, la ville de Santa Barbara a été confrontée à un défi de taille : comment remettre en service son usine de dessalement Charles E. Meyer après près de deux décennies en mode veille, malgré un calendrier serré et des contraintes budgétaires et environnementales.
Le projet était ultérieurement compliqué par le fait qu'une section de huit pieds de la conduite d’alimentation sous-marine de 36 pouces, située à 2 500 pieds de la côte et sous 50 pieds d’eau, manquait. La conduite avait été retirée au moment de la mise en veille de la centrale en 1992.
Comme la conduite d'alimentation devait être réparée avant le démarrage du projet, le temps pressait, l’équipe n'ayant que six semaines pour trouver une solution.
Les ingénieurs et les installateurs ont d'abord envisagé d'installer un collier sans retenue non Victaulic pour rejoindre la section manquante, ce qui aurait nécessité son ancrage au fond de l'océan pour limiter les forces de traction créées par les pompes immergées de 80 livres par pouce carré. Ils ont cependant renoncé à cette approche, car il aurait fallu couler sous l'eau des blocs de pression en béton dans une zone écologiquement sensible, ce qui aurait allongé l'intervention de plusieurs semaines sur un calendrier déjà chargé.
Experts turned to Victaulic for an ingenious solution: a grooved high density-polyethylene (HDPE) pipe with a specialized Style 908 coupling specifically designed to quickly join HDPE pipe and eliminate the need for fusing.
Jusque-là, peu d'ingénieurs avaient utilisé un tube en PEHD rainuré pour l'admission de matière abrasive, en particulier dans les usines de dessalement, étant donné le caractère corrosif de la matière abrasive sur le métal utilisé dans les méthodes d'assemblage traditionnelles. L’approche de Victaulic était idéal pour un environnement sous-marin extrême. Les produits offraient une durabilité extrême, ils étaient suffisamment robustes pour résister à des conditions de fonctionnement très difficiles, y compris le risque de corrosion. La fiabilité des produits correspondait à la durée de vie du système, dans ce cas 100 ans. Les avantages d’une durabilité et d’une fiabilité majeures ont été obtenus tout en accélérant considérablement les temps d’installation, une approche 10 fois plus rapide que la soudure par fusion alternative.
Réadaptation d'un groupe d'alimentation électrique en mesure de prendre en charge le rainurage de la tuyauterie sous-marine
To complete the entire installation underwater, Victaulic needed to repurpose its cut grooving (CG) tool so it could groove the pipe end after being submerged. Traditional Victaulic CG tools require electricity and electric motors to run, posing a significant challenge for the team since their target was 50 feet underwater. Victaulic retrofitted a CG3500 tool to run on a hydraulic motor with a hydraulic power unit located on top of the barge, making it the preferred choice to cut and groove the subsea pipes. Once they knew the CG3500 would operate and function properly underwater, Victaulic made additional enhancements to protect the tool from corrosive saltwater before commissioning it to complete the task.
Relever le défi de l'alignement des extrémités de tubes en présence de forts courants océaniques
Les forts courants océaniques représentèrent un obstacle supplémentaire. En présence de courants tirant les extrémités des tubes dans différentes directions, les experts savaient qu'il serait extrêmement difficile de les aligner pour monter le collier. Le collier style 908 à auto-alignement a fourni une solution rapide et unique à ce problème, en permettant à un plongeur d’insérer les deux extrémités du tube dans le collier, de serrer les écrous de façon à ce que les segments soient bien montés patin de boulon contre patin de boulon, et que le collier soit correctement installé. Ces courants ont également constitué une menace pour la stabilité du pipeline. Pour que le tube reste intact et sans besoin d'entretien, Victaulic a assemblé le collier à l'aide de raidisseurs internes en super Duplex de façon à renforcer l'extrémité du tube.
Résister à 100 ans d'exposition à l'eau de mer corrosive
Au cours des dernières étapes du planning et du développement, Victaulic et ses partenaires techniques devaient s’assurer que l’équipement conserverait sa résistance et sa durabilité même soumis au contact avec l'eau de mer. Pour garantir que le collier style 908 puisse supporter une durée de vie sous-marine de 100 ans, les segments de colliers ont été recouverts d'époxy collé par fusion pour éliminer tout risque de corrosion et des anodes en zinc de 50 lb ont été fixées aux corps des segments afin de fournir la protection cathodique nécessaire.
Temps d'installation total : deux heures
Après plusieurs jours d’entraînement et de préparation à bord de la barge, il était temps de passer à l’action.
Un plongeur a accompagné le CG3500 de la barge au fond de l'océan. Le tube a été rainuré avec succès en 90 minutes. Le montage du collier a duré 30 minutes, avec un temps d'installation total de deux heures.
L'installation est actuellement opérationnelle avec une capacité de production de trois millions de gallons par jour. Cela équivaut à 3 125 d'acres-pieds d'eau par an, soit environ 30% des besoins en eau de la ville.
Le projet fournit un autre exemple de la raison pour laquelle Victaulic est le partenaire de choix dans des conditions extrêmes en confirmant qu'un pipeline en PEHD peut être entièrement installé dans des environnements sous-marins en un temps record.
To learn more about the products used, click here.