Posted on September 14, 2020
Kenneth Goodboy et Dr Thomas Missimer, deux experts du secteur, ont récemment publié dans la revue Desalination and Water Treatment un article intitulé « Comparaison entre l'eau de mer dessalée et l'eau de mer brute filtrée pour l'extraction du cuivre par lixiviation en tas dans les mines situées en altitude dans les régions arides ».
Kenneth Goodboy jouit d'une vaste expérience dans le domaine des systèmes de traitement de l'eau, de la filtration et des membranes. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste de l'université des sciences et des technologies du Missouri. Il est actuellement président de Triple Point Separations Technologies, une société de conseil en génie chimique située à Wexford, en Pennsylvanie (États-Unis).
Dr Thomas Missimer a apporté des contributions importantes dans les domaines de l'hydrogéologie, de l'hydrologie des eaux souterraines, de la gestion de l'eau, de la géologie, du dessalement et de la qualité de l'eau. Avant de devenir professeur à la Florida Gulf Coast University, il a travaillé pendant 35 ans comme consultant pour la mise en valeur des eaux souterraines, la gestion de l'eau et l'assainissement des eaux souterraines contaminées.
De nombreux projets miniers en haute altitude nécessitent des infrastructures d'approvisionnement en eau pour diverses opérations, notamment l'extraction du cuivre. L'un des rôles des ingénieurs est de déterminer le moyen le plus économique d'obtenir de l'eau de traitement. En règle générale, ils ont le choix entre pomper de l'eau de mer traitée ou de l'eau de mer dessalée (eau douce) de la côte vers le site, souvent situé à entre 600 et 4 900 m d'altitude et à une distance comprise entre 10 et 200 km du littoral. M. Goodboy et le Dr Missimer ont étudié ce problème en détail afin d'évaluer les principaux facteurs économiques liés au traitement de l'eau, au transport ainsi qu'aux répercussions sur le processus de lixiviation en tas.
Les solutions à rainures permettent d'économiser temps et argent
Pour les canalisations d'approvisionnement en eau de ces projets de haute altitude, le fait de devoir effectuer le meulage des soudures, les essais non destructifs, la pose de revêtements et les tests d'étanchéité des revêtements sur le terrain peut considérablement allonger les délais et les budgets de construction. Dans leur analyse, M. Goodboy et le Dr Missimer étudient en quoi les produits rainurés sont optimaux pour les canalisations pourvues d'un revêtement. Ils expliquent plus particulièrement l'aspect sécuritaire et économique de la technologie mécanique à rainures de Victaulic pour les projets de canalisation.
Victaulic fournit des solutions hautement avantageuses qui permettent de réduire considérablement le temps et la main-d'œuvre nécessaires à l'installation sur place pour les projets de canalisation d'eau. MM. Goodboy et Missimer expliquent comment la technique d'assemblage des conduites rainurées de Victaulic se répercute directement sur la main-d'œuvre nécessaire à ce type de projets.
Comparativement au soudage, les raccords mécaniques rainurés de Victaulic permettent de diviser le temps d'installation sur le terrain par 5,5 en moyenne pour des conduites de diamètre 102 à 610 mm (4 à 24 pouces), tel qu'indiqué dans la figure ci-dessous. Les systèmes d'assemblage à rainures peuvent être utilisés pour des diamètres allant jusqu'à 2 743 mm (108 pouces), à noter que les économies de main-d'œuvre lors de l'installation sur le terrain augmentent de façon exponentielle plus le diamètre grandit.
Les technologies pour canalisations sont indispensables et utilisées dans le monde entier
Bien que l'article de M. Goodboy et du Dr Missimer se concentre principalement sur les canalisations d'eau à des fins minières, leurs conclusions s'étendent à d'autres applications et industries. Les systèmes d'assemblage de canalisations sont indispensables dans de nombreux secteurs d'activité partout dans le monde. En règle générale, les canalisations doivent être soumises à un contrôle de la résistance à la corrosion et à l'abrasion.
Quel que soit leur usage, ces canalisations présentent des caractéristiques et des exigences similaires. Les systèmes mécaniques rainurés de Victaulic conviennent aux conduites utilisées dans de nombreux secteurs. Comme le soulignent MM. Goodboy et Missimer, l'utilisation de la technologie à rainures de Victaulic sur les canalisations pourvues d'un revêtement réduit les risques, apporte des garanties en matière de délais et de budget, et offre une valeur intrinsèque exceptionnelle.
Les solutions à rainures innovantes de Victaulic servent à raccorder des canalisations de manière sûre et efficace depuis plus de 100 ans. Le concept de raccords mécaniques a gagné ses lettres de noblesse après avoir aidé les forces alliées dans la distribution de carburant et d'eau durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, de nombreuses industries, notamment le pétrole et le gaz, les mines, l'électricité, le dessalement, l'eau et les eaux usées, comptent sur la technologie à rainures de Victaulic pour leurs projets de canalisation.
En savoir plus sur les bonnes pratiques pour les projets de canalisation d'eau
Les conclusions de M. Goodboy et du Dr Missimer ont récemment été approuvées et publiées par la revue Desalination and Water Treatment, qui se consacre à la « recherche et l'application de la technologie de dessalement, aux considérations environnementales et énergétiques, à la gestion intégrée de l'eau, à la réutilisation de l'eau, aux eaux usées et à d'autres sujets connexes ».
Cliquez ici pour lire l'article complet et découvrir en détail la solution de gestion la plus efficace pour les canalisations pourvues d'un revêtement.
Also, click here to learn more about how Victaulic supports the infrastructure market.