ADAPTATION AUX MOUVEMENTS SISMIQUES
LA TECHNOLOGIE RAINURÉE PERMET L'ADAPTATION AUX MOUVEMENTS SISMIQUES, VOICI COMMENT ET POURQUOI VOUS SOUHAITEZ L'APPLIQUER.

La meilleure option de tuyauterie antisismique est un système de tuyauterie rigide qui permettra de minimiser l'ensemble des mouvements de la tuyauterie. Généralement plus de 95 % des colliers rainurés d'un système de tuyauterie sera rigide, le reste étant constitué de colliers flexibles. Pourquoi est-ce important ? Parce qu’une trop grande oscillation pourrait affecter d’autres tuyaux et équipements, même dans les limites du raccord rainuré. La clé pour adapter efficacement le mouvement dans un bâtiment est de permettre un mouvement contrôlé, ce qui peut être fait avec une technologie par rainurage.
Rappelons qu'existe deux types de colliers rainurés de base :
- Colliers flexibles pour systèmes rainurés - Ils permettent un certain mouvement angulaire.
- Colliers rigides pour systèmes rainurés- Ils ne permettent pas de mouvement et peuvent être utilisés partout où l’immobilité dans le raccord de tube est nécessaire, comme un raccord à bride ou un raccord soudé.

L'essai

Le résultat
Victaulic couplings were tested at the ATLSS
center, a member of the nationally recognized
NEES (Network for Earthquake Engineering Simulations) testing group, to prove the
durability of Victaulic grooved system
components when exposed to seismic
movements. Victaulic couplings ranging in size
from 4"-16" (100mm - 400mm) were exposed to
accelerations up to 50% greater than the Northridge, California earthquake.
https://www.nees.lehigh.edu/
Les assemblages remplis d'eau ont été pressurisés à 200 psi/1 375 kPa pendant toute la durée des essais,
sans qu’aucune fuite ou perte de pression ne soit constatée
.
Études de cas à la une
Les tours jumelles Petronas sont le deuxième bâtiment plus haut du monde. Le bâtiment devait pouvoir supporter le retrait et le mouvement de la structure en raison de la charge de vent dans les colonnes montantes. Cet aspect nécessita une solution de tuyauterie innovante.